This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4067:切换吉他效果踏板

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/881490/cd74hc4067-switching-guitar-effects-pedals

器件型号:CD74HC4067

我刚刚开始一个项目、该项目将涉及切换吉他效果踏板信号的选择和顺序。  我设想从 Arduino Mega 控制的多达12个多路复用器的组合中选择4或5。  由于我正在学习、因此我预计在整个过程中会遇到音频信号纯度和一般电子产品纯度方面的挑战。  我的问题是"CD74HC4067能否在保持信号质量的同时切换1.5伏信号、是一个不错的选择吗?"。

谢谢、

Pete

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pete、

    欢迎使用 E2E!

    您能否绘制系统的简单方框图、以便我更好地了解您所需的选择组合?

    TI 的模拟信号开关和多路复用器能够在推荐的器件工作条件下传输 I/O 信号、而不会出现失真。 我建议选择一个精密器件以最好地保持信号质量。

    根据您的系统功能、我们可以选择最适合您应用的多路复用器(或多路复用器组合)。  

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应!
    随附的 pdf 显示了目前只使用4个多路复用器的基本概念、但根据此方案、可再添加11个多路复用器。  多路复用器通道仅连接到其对应的电路编号、3s 仅连接到底部水平线3、4s 仅连接到4等  我在电子表格上进行了此操作、但无法对电线交叉进行分段处理。
    我衷心 同意选择精密器件、并期待您的 opinion.e2e.ti.com/.../Guitar-System-Thing-2.18.20-5.26pm.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、先前的 PDF 不完整。

    e2e.ti.com/.../0045.Guitar-System-Thing-2.18.20-5.26pm.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pete、

    非常感谢您发送该图。 这绝对是一个有趣的应用。

    由于您需要16:1多路复用器、我认为您选择 CD74HC4067是一个不错的选择。 开关架构为无源 FET、因此只要输入信号处于建议的工作条件下、信号通过时的失真就会降至最低。  

    需要考虑的一点是、当级联多路复用器时、信号通过的每个后续多路复用器的带宽可能会受到影响。 但是、由于该器件具有89MHz 的额定带宽、即使在通过级联所有15个多路复用器降低带宽的最坏情况下、生成的带宽仍应为音频信号提供足够的裕度。

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Kate。 目的是一次传递不超过4或5的信号。 多路复用器的数量使得多种选择和顺序成为可能。

    继续!