This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q16210:SN74CB3Q16210

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/880210/sn74cb3q16210-sn74cb3q16210

器件型号:SN74CB3Q16210

1.为'Oe'信号引脚选择上拉电阻器的标准是什么,它是开漏类型吗?是否有相关文档  

2.数据表中给出了什么是 Vik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suhel、

    OE 是 用于打开和关闭开关  的数字逻辑引脚-信号开关的数字控制逻辑引脚为缓冲反相器、上拉或下拉电阻器的强度无关紧要。   目标是在各种电源电压条件下满足逻辑引脚的 VIH 和 VIL 要求

    您可以 根据其他系统要求选择上拉或下拉、例如 您的 MCU 或处理器控制向开关的控制逻辑引脚发送信号的强度。

    对于加电和断电期间的高阻抗状态、数据表中提供了一些详细信息:  

    Vik 是输入钳位电压。  它是施加测试电流时输入二极管上产生的最大电压。 Vik 规格的存在表明输入端有一个接地钳位二极管、并且给出了该二极管在其正向偏置区域中的 V-I 特性。

    此致、

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OE 引脚是输入。 如果您不关心加电/断电期间 I/O 的状态、则可以将 OE 直接接地;否则、请使用上拉电阻器、并参阅 [常见问题解答]如何设置上拉或下拉电阻器的大小?

    了解和解释标准逻辑器件数据表的第4.6.4节 规定:

    Vik 输入钳位电压

    施加测试电流时输入二极管上产生的最大电压。

    有用提示:
     Vik 规格的存在表明输入端有一个接地钳位二极管、并且给出了该二极管在其正向偏置区域中的 V-I 特性。