1.为'Oe'信号引脚选择上拉电阻器的标准是什么,它是开漏类型吗?是否有相关文档
2.数据表中给出了什么是 Vik
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1.为'Oe'信号引脚选择上拉电阻器的标准是什么,它是开漏类型吗?是否有相关文档
2.数据表中给出了什么是 Vik
您好、Suhel、
OE 是 用于打开和关闭开关 的数字逻辑引脚-信号开关的数字控制逻辑引脚为缓冲反相器、上拉或下拉电阻器的强度无关紧要。 目标是在各种电源电压条件下满足逻辑引脚的 VIH 和 VIL 要求
您可以 根据其他系统要求选择上拉或下拉、例如 您的 MCU 或处理器控制向开关的控制逻辑引脚发送信号的强度。
对于加电和断电期间的高阻抗状态、数据表中提供了一些详细信息:
Vik 是输入钳位电压。 它是施加测试电流时输入二极管上产生的最大电压。 Vik 规格的存在表明输入端有一个接地钳位二极管、并且给出了该二极管在其正向偏置区域中的 V-I 特性。
此致、
Saminah
OE 引脚是输入。 如果您不关心加电/断电期间 I/O 的状态、则可以将 OE 直接接地;否则、请使用上拉电阻器、并参阅 [常见问题解答]如何设置上拉或下拉电阻器的大小?
Vik 输入钳位电压
施加测试电流时输入二极管上产生的最大电压。
有用提示:
Vik 规格的存在表明输入端有一个接地钳位二极管、并且给出了该二极管在其正向偏置区域中的 V-I 特性。