This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4052B:模拟输入信号电平与电源轨间的关系

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4052B, CD4053B, CD4051B, CD4055B, MUX509, MUX36D04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/878390/cd4052b-analog-input-signal-levels-vs-power-rails

器件型号:CD4052B
主题中讨论的其他器件: CD4053BCD4051BCD4055B

在阅读 CD4052B 数据表时-我注意到没有关于模拟信号相对于 IC 电源轨的大小的信息。 输入电压信号电平与电源电压间的关系(在 ABS-MAX 表中)只有一个基准-但它只应用于 A、B、C 和 INH 引脚。

数据表的封面页表示+/-20V。 "。。 20VP-P (VDD–VEE = 20V)的模拟信号..."

这是误导性的20Vp-p。

此外、该系列(CD4051B、CD4052B、CD4053B)的绝对最大值为20V。 通常情况下、这意味着 VDD 不应如此高、除非您想要婴儿死亡率较高的设计。 这些器件发生了什么情况? VDD 的建议工作范围是多少?

最后一个项目:在 ESD 额定值部分(第5页)-它列出了 CD4051B 和 CD4053B 的 ESD 额定值、但不是 CD4052B 的额定值。 CD4052B 上没有 ESD 保护?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我搜索 CD4055B、并看到以下类似帖子、以帮助您解决问题:

    CD4052B 具有 ESD 额定值-我已经做了一个注释、将其包含在数据表中。   它通过1kV (HBM 和 CDM)测试。

    该线程还具有 ESD 信息。

    请告诉我这些帮助是否能解答您的问题。

    根据您的系统要求、您可能需要以   类似配置查看 MUX36D04或 MUX509、具有更高电压范围、更高带宽和更低导通状态泄漏电流的双轨多路复用器。  

    谢谢

    Saminah