主题中讨论的其他器件: CD4053B、 CD4051B、 CD4055B
在阅读 CD4052B 数据表时-我注意到没有关于模拟信号相对于 IC 电源轨的大小的信息。 输入电压信号电平与电源电压间的关系(在 ABS-MAX 表中)只有一个基准-但它只应用于 A、B、C 和 INH 引脚。
数据表的封面页表示+/-20V。 "。。 20VP-P (VDD–VEE = 20V)的模拟信号..."
这是误导性的20Vp-p。
此外、该系列(CD4051B、CD4052B、CD4053B)的绝对最大值为20V。 通常情况下、这意味着 VDD 不应如此高、除非您想要婴儿死亡率较高的设计。 这些器件发生了什么情况? VDD 的建议工作范围是多少?
最后一个项目:在 ESD 额定值部分(第5页)-它列出了 CD4051B 和 CD4053B 的 ESD 额定值、但不是 CD4052B 的额定值。 CD4052B 上没有 ESD 保护?
谢谢!