请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好、团队、
我正在尝试检查 MUX SN74LVC157ARGYR (RGY 封装) 的基本功能、
引脚1:被拉至逻辑高电平
引脚15:被拉至逻辑低电平
引脚16:给定 Vcc 或逻辑高电平
引脚8:作为 GND
尝试测试第一组 A0、B0
引脚2 (A0):为其提供逻辑低电平
引脚3 (B0):将其设为逻辑高电平
引脚4上的输出应遵循 B 上的任何信号、但我只能获得0/Low
请告知、我在此设置中缺少任何主要连接、
谢谢、
Sanket