This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257-EP:数字输入端的施密特触发器?

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/877986/sn74cbtlv3257-ep-schmitt-trigger-on-digital-input

器件型号:SN74CBTLV3257-EP

您好!

我计划使用 SN74CBTLV3257-EP 器件、在"S"输入引脚("Select"引脚)上具有"慢速"上升信号。 慢速表示 S 信号将在10ms 内从0上升到3.3V。

该输入是否具有施密特触发器或迟滞以避免抖动?

谢谢、
Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

     SN74CBTLV3257-EP 没有 施密特触发器。 在选择引脚上、您可以通过检查电气特性表来判断-实际的施密特触发器将给出 V_t+和 V_t-值(例如 SN74LVC1G14 和 SN74LVC1G17 已添加输入迟滞来处理噪声信号并产生干净的输出)。

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saminah、

    好的、非常感谢!

    Thomas