请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CBTLV3257-EP 您好!
我计划使用 SN74CBTLV3257-EP 器件、在"S"输入引脚("Select"引脚)上具有"慢速"上升信号。 慢速表示 S 信号将在10ms 内从0上升到3.3V。
该输入是否具有施密特触发器或迟滞以避免抖动?
谢谢、
Thomas
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我计划使用 SN74CBTLV3257-EP 器件、在"S"输入引脚("Select"引脚)上具有"慢速"上升信号。 慢速表示 S 信号将在10ms 内从0上升到3.3V。
该输入是否具有施密特触发器或迟滞以避免抖动?
谢谢、
Thomas
尊敬的 Thomas:
SN74CBTLV3257-EP 没有 施密特触发器。 在选择引脚上、您可以通过检查电气特性表来判断-实际的施密特触发器将给出 V_t+和 V_t-值(例如 SN74LVC1G14 和 SN74LVC1G17 已添加输入迟滞来处理噪声信号并产生干净的输出)。
谢谢
Saminah