请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74HC4851-Q1 主题中讨论的其他器件:TMUX1308-Q1
您好!
我将使用4851-Q1。 注入电流时,我将看到禁用通道的输出电压是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我将使用4851-Q1。 注入电流时,我将看到禁用通道的输出电压是多少?
您好、Omur、
数据表中的 VΔout 规格显示了未使用通道上注入电流 II 引起的输出感应。 请注意、未使用通道上的注入电流不会显著影响已启用的通道路径
在类似配置中、我们推出了全新 的 TMUX1308-Q1、可提供1.8V 兼容控制输入、先断后合以及电流注入控制等更多功能。
如果您对 TMUX1308-Q1有更多问题、请告诉我。
谢谢
Saminah