This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC4851-Q1:关于注入电流效应

Guru**** 2383410 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/877099/sn74hc4851-q1-about-injection-current-effect

器件型号:SN74HC4851-Q1
主题中讨论的其他器件:TMUX1308-Q1

您好!

我将使用4851-Q1。  注入电流时,我将看到禁用通道的输出电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omur、

     数据表中的 VΔout 规格显示了未使用通道上注入电流 II 引起的输出感应。 请注意、未使用通道上的注入电流不会显著影响已启用的通道路径

     在类似配置中、我们推出了全新 的 TMUX1308-Q1、可提供1.8V 兼容控制输入、先断后合以及电流注入控制等更多功能。

    如果您对 TMUX1308-Q1有更多问题、请告诉我。

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,塞米纳,

    TMUX1308-Q1看起来不错、但它是预量产的。 您有什么信息要在何时激活?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onur、

    您可以申请预量产样片 -通过加速流程启动(APL)流程、 我们允许客户在开发电路板时对原型器件进行样片。

    谢谢

    Saminah