Thread 中讨论的其他器件: CC2650
您好!
我们设计了一个具有模拟开关 TS5A3160的 PCB。
模拟开关输出端的显示屏已连接。
我们应该使用 TS5A3160开关控制显示屏电源、并在不需要节省纽扣电池寿命时关闭显示屏电源。

我们的原理图如图所示。
我已经在 CC2650微控制器板中编写了一个简单的 GPIO 切换代码
我已经验证了
引脚2接地- 0V
引脚3为 NC 且悬空-未连接到任何位置。
引脚编号 4个公共端子处于3.3V 电平
引脚编号 5V +在3.3V 端子上
引脚编号 当 GPIO 以5秒间隔切换时、6将获得0和3.3伏电压。
引脚编号 1不是(常开)。
当我在引脚编号处提供逻辑1时 6在端子中、我在引脚编号处获得3.3V 电压 但当我将逻辑0提供给 IN 引脚时、引脚编号处的输出 1不会切换回0v。
它仅会降低至3.0伏。
Q1->上述原理图/设计 是否正确?
如果不是、则正确的原理图应是什么才能获得所需的结果?
谢谢你
Dnyaneshvar salve