This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3160:TS5A3160 -不工作-无输出电压

Guru**** 1169760 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3160, CC2650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1193834/ts5a3160-ts5a3160---not-working---no-output-voltage

器件型号:TS5A3160
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

您好!

我们设计了一个具有模拟开关 TS5A3160的 PCB。

模拟开关输出端的显示屏已连接。

我们应该使用  TS5A3160开关控制显示屏电源、并在不需要节省纽扣电池寿命时关闭显示屏电源。

我们的原理图如图所示。

我已经在 CC2650微控制器板中编写了一个简单的 GPIO 切换代码

我已经验证了

引脚2接地- 0V

引脚3为 NC 且悬空-未连接到任何位置。

引脚编号 4个公共端子处于3.3V 电平

引脚编号 5V +在3.3V 端子上

引脚编号 当 GPIO 以5秒间隔切换时、6将获得0和3.3伏电压。

引脚编号 1不是(常开)。

当我在引脚编号处提供逻辑1时 6在端子中、我在引脚编号处获得3.3V 电压 但当我将逻辑0提供给 IN 引脚时、引脚编号处的输出  1不会切换回0v。

它仅会降低至3.0伏。

Q1->上述原理图/设计 是否正确?

如果不是、则正确的原理图应是什么才能获得所需的结果?

谢谢你

Dnyaneshvar salve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何负载连接到引脚1? 如果不是、则引脚处于悬空状态、您无法测量其电压。

    如果您希望禁用的电源为0V、请将引脚3连接到 GND。 (要使电源缓慢放电、请使用电阻器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Clemens Ladisch

    非常感谢您的快速回复。

    是否有任何负载连接到引脚1?  

    引脚1连接 到显示屏的 VCC 引脚和10uH 电感器的一个端子、该电感器是显示屏升压转换器的一部分。

    如果您希望禁用的电源为0V、请将引脚3连接到 GND。 (要使电源缓慢放电、请使用电阻器。)

    我尝试在引脚3和接地之间连接150K 欧姆和100K 欧姆、但当 IN 为逻辑0时、我仍然获得1.66V 而不是0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次尝试在引脚3和接地之间连接47k 欧姆电阻器、但在输出端子 NO (通常为开路)处仍获得1.66V 电压、而不是0V 电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚才意识到1.66恰好是3.3V 的一半

    有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来就像显示屏从其他地方供电一样、或者显示屏具有足够的电容、因此电压无法快速放电。

    如果断开显示屏、引脚1处的电压是多少?

    当您 Ω 小得多的电阻器、如100k Ω、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就好像显示屏从其他地方供电一样、

    显示屏仅由模拟开关输出引脚1供电。

    上述电感器是升压转换器的一部分、仅连接电感器的输入端子。

    如果断开显示屏、引脚1处的电压是多少?

    我在引脚6中以10秒间隔切换

    10秒逻辑高电平、然后10秒逻辑低电平

    当显示屏未连接且 IN 引脚6处于逻辑低电平时、  引脚1处的电压。 从3.30V 开始降至2.99V。

    当您 Ω 小得多的电阻器、如100k Ω、会发生什么情况?

    我已将100欧姆电阻器从引脚3接地。

    现在、引脚1上的电压为2.86V (常开)(显示屏已连接)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="508658" URL"~/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1193834/ts5a3160-ts5a3160---not-working---no-output-voltage/4499742 #4499742"]当显示未连接且 IN 引脚6处于逻辑低电平时、  引脚1处的电压。 从3.30V 开始降至2.99V。[/QUERP]

    这是否在引脚3上具有或不具有放电阻器?

    [报价]现在、引脚1 (常开)上的电压为2.86V (连接显示屏)[/quot]

    我想这是引脚6高电平吗? 当引脚6为低电平时会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Dnyaneshvar、

    为了进一步说明 Clemens 的要求、这是否仅在一个器件上可见? 您是否尝试在新设备中换用并查看该行为是否仍然存在?

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami Mooti1、

    这是否仅在一个器件上可见? 您是否尝试在新设备中换用并查看该行为是否仍然存在?

    是的、我尝试了另一个器件。 相同的结果。

    现在、

    我现在对电路做了一些更改。

    我已断开显示屏及其电感器端子与输出端子-模拟开关的引脚1的连接、

    将150K 电阻器从 pin.no 1接地。

    当 IN 引脚处于切换状态时、我将获得3.3V 和0V。

    从(NC 正常连接引脚)引脚3连接到接地端的电阻  器现已移除 Clemens Ladisch 建议的电阻器。 此操作不影响 IC 运行。

    那么、需要该电阻器吗? 如果是、那么应该进行什么计算来选择它的值?

    我能否获取 TPS5A3160的参考设计和任何基本设计资源/文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我误读了原理图。 NC 从未连接到 NO、因此电阻器对引脚1没有影响。

    要使显示屏电源放电、您需要交换引脚1和4处的连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系、完全没问题。

    要使显示屏电源放电、您需要交换引脚1和4处的连接。

    我无法理解这一点。

    请您详细说明一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在电流电路中、当控制输入为高电平时、VDD 连接到显示屏、而当控制输入为低电平时、VDD 连接到 NC、显示屏不连接任何信号。

    2.交换引脚1和4时,当控制输入为高电平时,VDD 连接到显示屏,当控制输入为低电平时,NC 连接到显示屏,VDD 不连接任何东西。

    如果要对显示屏的电源放电、则需要将下拉电阻器连接到显示屏、因此需要案例2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Clemens Ladisch

    为了停止显示屏和电感器侧向模拟开关的返回电压、我添加了一个肖特基二极管、该二极管形成了单向路径、并避免了显示屏侧的返回电压。

    感谢您为我提供的帮助。

    Dnyaneshvar Salve