This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3126:输出上的负电压

Guru**** 2590580 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1194986/sn74cbtlv3126-negative-voltage-on-the-output

器件型号:SN74CBTLV3126

您好!  

我需要控制使用负逻辑的器件。  高电平为0V、低电平为-3.3V。  该器件在控制输入上具有3.3KΩ Ω 至-3.3V 的内部下拉电阻。

我想知道我是否可以使用  SN74CBTLV3126将控制输入接地、或使其保持开路、以便在内部下拉。  

当 SN74CBTLV3126打开时、输出为-3.3V (通过3.3KΩ Ω)时是否存在问题?

 当 SN74CBTLV3126 闭合时、输入被接地并且输出通过3.3KΩ Ω 被连接至-3.3V、大约我能期待什么导通电阻?

非常感谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     SN74CBTLV3126具有接地钳位二极管(类似于原理图中所示的二极管)。 因此、当开关关闭时、电流仍会从 GND 流入该部件的输入。

     您是否有−3.3V 电源可用? 如果是、则应该可以使用比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。  是的、我有-3.3V 电压可用、并且可以考虑使用比较器。