我正在尝试允许用户在电路中即时插入和拔出一个串联的差分串行器件。
当器件插入时、"存在板载器件"被外部提供的5V 拉至5V、此时开关将串行线路路由到板上或从板上输出。 未连接时、开关应绕过电路板。
这适用于几个配合周期、但在几个接合周期之后、开关不再响应电路板、现在有5V 电压进入 IN1/IN2线路。
有什么建议吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在尝试允许用户在电路中即时插入和拔出一个串联的差分串行器件。
当器件插入时、"存在板载器件"被外部提供的5V 拉至5V、此时开关将串行线路路由到板上或从板上输出。 未连接时、开关应绕过电路板。
这适用于几个配合周期、但在几个接合周期之后、开关不再响应电路板、现在有5V 电压进入 IN1/IN2线路。
有什么建议吗?
您好、Kinsey、
根据原理图、布线方式没有任何问题。
话虽如此、为了澄清、您是否遇到了多个故障?
另外、在配合周期中、您是否有一个 IN1/IN2信号的示波器快照、特别是当它们连接在一起以及它们分离时?
我在这一点上的猜测与 IN1/IN2的总线电压不能达到高电平最小阈值(VCC = 5V 时为2.4V)有关、或者在匹配过程中会发生比预期更大的电压瞬变、 或发生在单个电路板的匹配过程中、具体取决于设置。 不过,如果其中任何一项是问题,我并不是完全的,这些问题看起来是最可能的解释。
如果您有/可以分享更多信息、请告诉我、以便我可以进一步帮助您找到问题。
最棒的
Parker Dodson
这种情况发生在多个卡上、每个卡有12对开关(24个芯片)。 我用示波器查看了信号、但我没有研究匹配事件(好主意)、在某些情况下、NC 始终保持连接、在其他情况下、无论 IN1/IN2的状态如何、都没有连接。 它工作了几次、然后在一种或另一种状态下冻结。 输入电压良好。 我怀疑来自外部电路板的瞬变、因此我的下一次迭代以光学方式隔离该信号。
我只是想确认我没有做过明显错误的事情。 我将告诉您光学隔离信号的结果。
Kinsey