This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22362:器件停止响应 IN1/IN2

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/933928/ts5a22362-part-is-stops-responding-to-in1-in2

器件型号:TS5A22362

我正在尝试允许用户在电路中即时插入和拔出一个串联的差分串行器件。

当器件插入时、"存在板载器件"被外部提供的5V 拉至5V、此时开关将串行线路路由到板上或从板上输出。  未连接时、开关应绕过电路板。

这适用于几个配合周期、但在几个接合周期之后、开关不再响应电路板、现在有5V 电压进入 IN1/IN2线路。

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来不像原理图那样通过、请重试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kinsey、

    根据原理图、布线方式没有任何问题。

    话虽如此、为了澄清、您是否遇到了多个故障?  

    另外、在配合周期中、您是否有一个 IN1/IN2信号的示波器快照、特别是当它们连接在一起以及它们分离时?  

    我在这一点上的猜测与 IN1/IN2的总线电压不能达到高电平最小阈值(VCC = 5V 时为2.4V)有关、或者在匹配过程中会发生比预期更大的电压瞬变、 或发生在单个电路板的匹配过程中、具体取决于设置。 不过,如果其中任何一项是问题,我并不是完全的,这些问题看起来是最可能的解释。

    如果您有/可以分享更多信息、请告诉我、以便我可以进一步帮助您找到问题。

    最棒的

    Parker Dodson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种情况发生在多个卡上、每个卡有12对开关(24个芯片)。  我用示波器查看了信号、但我没有研究匹配事件(好主意)、在某些情况下、NC 始终保持连接、在其他情况下、无论 IN1/IN2的状态如何、都没有连接。 它工作了几次、然后在一种或另一种状态下冻结。  输入电压良好。  我怀疑来自外部电路板的瞬变、因此我的下一次迭代以光学方式隔离该信号。

    我只是想确认我没有做过明显错误的事情。  我将告诉您光学隔离信号的结果。

    Kinsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kinsey、

    我只是检查您是否能够在配合过程中获得有关电压的信息?

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    配合过程看起来非常好。  但是、去配合有时会产生8-10 VDC 至高达15V 的电压。  我正在等待一些具有光学隔离功能的电路板、因此希望这些电路板能够解决问题。

    感谢您的登记!

    Kinsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    光隔离5V 选择线路似乎已解决问题。  现在一切都按预期工作。  感谢您的帮助!