This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L301:选择线路所需的上拉电阻

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/934554/ts3l301-pull-up-required-for-select-line

器件型号:TS3L301

请提供选择线路所需的电阻器 TE 上拉或下拉值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    µA kΩ 泄漏电流最多为1 μ A、因此为了使该电流的压降保持在0.5V 以下、电阻器必须小于500 μ A。

    TS3L301本身没有其他要求。 kΩ 在平衡功耗和噪声灵敏度的同时选择该值、或仅使用10 μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苛刻、

    正如 Clemens 所说、您需要的值不是确切的、而是范围。 其目的是减小电流、同时保持最小压降。  
    这里有一些很好的文档:


    https://www.ti.com/lit/an/slva485/slva485.pdf?ts=1598452469010

    谢谢、
    Rami