This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:当输入到 CD4051时、输入信号变得更高

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4051B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/929092/cd4051b-input-signal-becomes-higher-when-it-is-input-to-cd4051

器件型号:CD4051B

大家好、

我的客户正在测试 CD4051B。  VDD=5V、EE=VSS=GND。  有一个来自具有0.01VDC 输出的光电晶体管的信号源。 当 CD4051 INH 引脚状态发生变化时、我们发现输入信号的行为有所不同。

1:INH 被禁用。

CH1连接 到光电晶体管(0.01VDC)、而 CH2~CH8均悬空。 我们测量的 CH1信号为0.01VDC。 这是正常情况。

2.启用 INH。

CH1连接 到光晶体管(0.01VDC)、CH2~CH8均悬空。 我们测量到 CH1信号变为0.13VDC。 无论选择哪种 CH、这种现象都保持不变。

因此、当 CD4051被启用时、内部的某个东西将影响输入电压。 您对原因有什么建议吗? 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    您是否加载 CD4051B 的输出? 如果是、您将为其加载什么?

    此外、使用50欧姆电阻器将未使用的信号引脚接地也是防止任何多路复用器出现意外行为的最佳做法。

    客户是否计划使用多路复用器的其他通道?  

    请告诉我、这样我就可以帮助您解决客户的问题!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Parker、

    CD4051的输出连接到 ADC。 在客户的实际应用中、他们计划将输入信号逐个连接到8个输入通道。

    例如(在下面的步骤中启用 INH)

    步骤1:将输入信号1 (0.01V)连接到 CH1、CH2~CH8悬空。

    步骤2:然后将输入信号2 (5V)连接到 CH2。 因此、CH3~CH8是浮动的。

    步骤3:然后将输入信号3 (5V)连接到 CH3。 通道4~通道8是悬空的。

    ……μ A

    步骤8:将输入信号8 (5V)连接到 CH8。 所有通道都连接到输入源。

    但是、在步骤2中、当我们将输入信号2 (5V)连接到 CH2时、我们发现 CH1的电压从0.01V 变为0.46V。

    在步骤3中、当我们在将输入信号2连接到 CH2后将输入信号3 (5V)连接到 CH3时、我们发现 CH1的电压从0.46V 变为0.8V。

    当我们将更多输入信号连接到更多输入通道时、CH1的电压会变得更高。

    CH2~CH8上的输入信号似乎会影响 CH1信号。 那么、您能否帮助分享一些内部方框图、以检查8个输入通道是否可能相互干扰。 谢谢。

    此致,

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    该器件使用开关的传输门拓扑、8:1多路复用器的结构如下所示。 这显示了信号通过的连接。  

    基本内部结构如下所示:

    其中每个传输门的结构如下所示:

    但是、我认为最大的问题是通道间串扰。  

    如果您的信号是直流信号、则这仅在它们打开时适用。 此部件在3MHz 时的串扰为-40dB、如果较高的频率成分超过3MHz 标记、则器件本身会产生相邻的通道干扰。 但是、不良布局会极大地增加串扰、即布线会降低器件上测量的串扰阈值。  为了帮助直观显示这一点、假设您有两根线缆、其中一根线缆是悬空的、但它们彼此非常接近、新信号的高频突发可能会导致相邻迹线上产生感应电压。 由于导线是浮动的、但它没有任何电压返回路径、并且不会保持导线的原始电压。  

    话虽如此、我对您的客户使用器件的过程感到有点困惑。 所有8个输入是否均已分离? 什么是测试设置、以及您在何处测量通道1的电压。 如果您能提供一个方框图、这会很有帮助、因为我对应用程序仍然感到有点困惑。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我在一段时间内没有听到您的声音。 我将关闭此主题、如果您想提出后续问题、请启动新主题。

    此致、

    Parker Dodson