尊敬的 TI 团队:
我叫 Igor Kuksin。
在我们的应用中使用该多路复用器很有趣、我有一个问题。
数据表中提到、如果控制输入电压电平小于电源电压、可能会出现过多的功率损耗:
此外、在链接的应用手册中提到:
下面是我这边的问题。
是否可以在控制电压略小于电源电压的情况下驱动多路复用器?
在我的特定情况下、控制电压为3.3V、电源电压为4.0V
在使用多个 IC 进行的初始测试中、我没有观察到使用这些参数时电流消耗过大。
在某种程度上、如何清楚地发现/计算该电压是否存在某种差异?
谢谢!
最棒的
Igor Kuksin。