请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX6119 大家好、
我的客户希望使用 TMUX6119进行仿真。
但是、似乎没有模型。
我也检查过 E2E。
我可以用不同的器件替代该模型吗?
如果有、请告诉我器件名称。
此致。
Kengo。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Kengo、
遗憾的是,我们尚未准备好该模型,但我们正在创建的模型列表中有该模型。 我认为我们的类似器件也没有该系列的模型。
但是、可以使用简化模型来显示器件将如何工作。 我随附了基于 TMUX6119数据表的简化通道模型:
如果您需要的不仅仅是要模拟的信道、还可以添加一个连接爬虫程序信道的开关、并使用数据表中的切换参数。 下面显示了这种情况的一个示例:
由于多路复用器是一款非常简单的器件、因此使用简化模型时不应降低太高的精度。
如果您有任何其他问题、请随时咨询!
最棒的
Parker Dodson