This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6119:仿真模型。

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/928362/tmux6119-simulation-model

器件型号:TMUX6119

大家好、

我的客户希望使用 TMUX6119进行仿真。
但是、似乎没有模型。
我也检查过 E2E。


我可以用不同的器件替代该模型吗?
如果有、请告诉我器件名称。


此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    遗憾的是,我们尚未准备好该模型,但我们正在创建的模型列表中有该模型。 我认为我们的类似器件也没有该系列的模型。

    但是、可以使用简化模型来显示器件将如何工作。 我随附了基于 TMUX6119数据表的简化通道模型:

    如果您需要的不仅仅是要模拟的信道、还可以添加一个连接爬虫程序信道的开关、并使用数据表中的切换参数。 下面显示了这种情况的一个示例:

    由于多路复用器是一款非常简单的器件、因此使用简化模型时不应降低太高的精度。

    如果您有任何其他问题、请随时咨询!

    最棒的

    Parker Dodson