This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Hailiang、
TMUX136是一种无源器件、只会将信号从输入传递到输出。 PCA9641是总线仲裁器。 它将转接驱动信号。 因此、TMUX136不是代替 PCA9641的最佳器件。
我要把这件事转发给我们的 TRX 团队、他们会有更好的解决方案。
谢谢。
Rami.
您好、Hailiang:
TRX 产品组合中没有任何器件可以充当 I2C 仲裁器。
您是否能够发送电子邮件: Sanchez、Rosemary r-sanchez1@ti.com
我们想知道此 PCA9641插座的客户和机会大小。
-鲍比
尊敬的 Bobby:
真正的要求是:两个 BMC 交替访问风扇板。 因此需要一个双通道开关。 需要使用采用小尺寸封装的器件。 请帮助评论是否选择了 TMUX136MRSER?
谢谢
尊重
海亮
PCA9641会自动检测哪个主器件当前处于活动状态。
如果您可以更改板以便使用 GPIO 信号手动控制开关、则可以使用任何通用模拟开关、如 TMUX136。 6 GHz I²C 解决方案简直就是6 μ s;这是在 QFN/SON 中搜索其他双通道2:1开关(我不知道您需要什么电压): ti.com/switches-multiplexers/analogue/products.html#480=2&1143=2:1 SPDT &2954 = USON;VSON;WSON;UQFN;WQFN
如果两个 BMC 都尝试访问交换机,那么它如何知道哪一个获得访问权限或优先级? 如果 BMC 和风扇板之间存在活动通信、而另一个 BMC 在此期间控制交换机、该怎么办? 仲裁器通过其硬件处理这种情况。 使用交换机本身意味着您需要创建一个可以检查/监控此情况的系统。 也许在开关的选择线路上使用开漏电路可以有效避免竞争、但 BMC 需要始终监控该选择线路上的活动、并且无法判断两个 BMC 是否存在竞态条件 尝试通过主动驱动为低电平来同时控制开关。 如果您有方法执行此操作、则双通道交换机可以正常工作、否则您不需要仲裁器。