This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:用作 I2C 开关

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1225194/tmux136-used-as-i2c-switch

器件型号:TMUX136

大家好、

您可以检查 I2C 开关的 TMUX136MRSER 是否正常吗? 或者、请推荐 PCA9641PWJ 的替代产品?

此致,
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang、

    TMUX136是一种无源器件、只会将信号从输入传递到输出。 PCA9641是总线仲裁器。 它将转接驱动信号。 因此、TMUX136不是代替 PCA9641的最佳器件。
    我要把这件事转发给我们的 TRX 团队、他们会有更好的解决方案。  

    谢谢。
    Rami.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    TRX 产品组合中没有任何器件可以充当 I2C 仲裁器。  

    您是否能够发送电子邮件: Sanchez、Rosemary r-sanchez1@ti.com

    我们想知道此 PCA9641插座的客户和机会大小。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby:

    真正的要求是:两个 BMC 交替访问风扇板。 因此需要一个双通道开关。 需要使用采用小尺寸封装的器件。 请帮助评论是否选择了 TMUX136MRSER?

    谢谢

    尊重
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA9641会自动检测哪个主器件当前处于活动状态。

    如果您可以更改板以便使用 GPIO 信号手动控制开关、则可以使用任何通用模拟开关、如 TMUX136。 6 GHz I²C 解决方案简直就是6 μ s;这是在 QFN/SON 中搜索其他双通道2:1开关(我不知道您需要什么电压): ti.com/switches-multiplexers/analogue/products.html#480=2&1143=2:1 SPDT &2954 = USON;VSON;WSON;UQFN;WQFN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果两个 BMC 都尝试访问交换机,那么它如何知道哪一个获得访问权限或优先级?  如果 BMC 和风扇板之间存在活动通信、而另一个 BMC 在此期间控制交换机、该怎么办? 仲裁器通过其硬件处理这种情况。 使用交换机本身意味着您需要创建一个可以检查/监控此情况的系统。 也许在开关的选择线路上使用开漏电路可以有效避免竞争、但 BMC 需要始终监控该选择线路上的活动、并且无法判断两个 BMC 是否存在竞态条件 尝试通过主动驱动为低电平来同时控制开关。 如果您有方法执行此操作、则双通道交换机可以正常工作、否则您不需要仲裁器。