This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A44159:引线框上是否有任何裸露铜?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1223042/ts3a44159-is-there-any-exposed-bare-copper-from-the-lead-frame

器件型号:TS3A44159

大家好、

我对 TS3A44159RGTR 的封装有一些问题。

  封装侧面的引线框是否有任何裸露的铜?

   如果 答案为"是"、您应如何避免该铜腐蚀和由此产生的泄漏电流?

  如果对该零件执行了防腐蚀混合流量气体测试?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

    是的、此器件暴露了裸铜 、通常采用保形涂层来防止 IC 的泄漏电流

    此致、  

    Kameron