This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4053:如果我们要并联所有三个端子、TMUX4053能否支持30mA?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX4053, TMUX6219, SN74LVC1G3157, TMUX6123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1217188/tmux4053-can-tmux4053-support-30ma-if-we-were-to-parallel-all-three-terminals

器件型号:TMUX4053
主题中讨论的其他器件: TMUX6219SN74LVC1G3157TMUX6123

E2E、  

如果我们将所有三个端子并联、则 TMUX4053能否支持30mA、从而有效地将三路 SPDT 用作 A 单路 单刀双掷? 我认为在这个特定用例中、布局不利于我们、但它可能仍是一个值得的选项。 (我共同做出了一些努力、但我相信它可以得到改进。)

 

谢谢!

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;绝对最大额定值允许这样做。

    我怀疑高电流也意味着您希望开关上出现小压降。 可以考虑使用 TMUX6219等低 Ron 开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Adam、

    克莱门斯在这里是正确的。 这样做没问题、因为您将限制通过每个单独开关的电流。 话虽如此、正如克莱门斯提到的、您可以通过单个开关实现这一点。
    根据所需的电压范围或任何其他规格或价格兴趣、有几种选择。  

    如果使用=<5V 的低电平、SN74LVC1G3157是一个不错的廉价选择。  
    对于更高的电压、我假设您将在使用时考虑 TMUX4053的决定、我将坚持 TMUX6219的 Clemens 建议。
    您还可以在 TMUX6123中使用稍便宜的解决方案将 S1和 S2连接在一起并将 SEL1和 SEL2连接在一起来实现该结果。 不过、这是一个更高的 RON 解决方案。  

    谢谢!
    Rami.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯,拉米-亚当张贴这代表我。 感谢确认。 我 正在寻找一种低成本(< 0.30美元)双通道 SPDT 开关、其可在每个通道上支持13.8V 和高达25mA 的电流。 我想 TMUX4053 x2达到了电气和价格目标。 您是否同意或您是否会提出其他建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Brian、

    是的、就这个价格而言、这看起来是最好的选择。 不过、我可以在这里为迹线的优化提供一些帮助。 我担心在 S1B 到 S3B 之间布线、您必须位于两个引脚之间。 余隙将会有一点小、我可以看到、对于以这种方式进行实际设计、存在一些反对意见。 我认为下面的布局可能会更好一点。 它还允许在一定程度上实现了直通布线、两个 A、B 信号在输出侧、公共 D 信号在开关的另一侧。




    谢谢。
    Rami.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看上去要好得多。 谢谢、Rami!