主题中讨论的其他器件: TMUX6219、 SN74LVC1G3157、 TMUX6123
E2E、
如果我们将所有三个端子并联、则 TMUX4053能否支持30mA、从而有效地将三路 SPDT 用作 A 单路 单刀双掷? 我认为在这个特定用例中、布局不利于我们、但它可能仍是一个值得的选项。 (我共同做出了一些努力、但我相信它可以得到改进。)
谢谢!
亚当
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
E2E、
如果我们将所有三个端子并联、则 TMUX4053能否支持30mA、从而有效地将三路 SPDT 用作 A 单路 单刀双掷? 我认为在这个特定用例中、布局不利于我们、但它可能仍是一个值得的选项。 (我共同做出了一些努力、但我相信它可以得到改进。)
谢谢!
亚当
嘿、Adam、
克莱门斯在这里是正确的。 这样做没问题、因为您将限制通过每个单独开关的电流。 话虽如此、正如克莱门斯提到的、您可以通过单个开关实现这一点。
根据所需的电压范围或任何其他规格或价格兴趣、有几种选择。
如果使用=<5V 的低电平、SN74LVC1G3157是一个不错的廉价选择。
对于更高的电压、我假设您将在使用时考虑 TMUX4053的决定、我将坚持 TMUX6219的 Clemens 建议。
您还可以在 TMUX6123中使用稍便宜的解决方案将 S1和 S2连接在一起并将 SEL1和 SEL2连接在一起来实现该结果。 不过、这是一个更高的 RON 解决方案。
谢谢!
Rami.
嘿、Brian、
是的、就这个价格而言、这看起来是最好的选择。 不过、我可以在这里为迹线的优化提供一些帮助。 我担心在 S1B 到 S3B 之间布线、您必须位于两个引脚之间。 余隙将会有一点小、我可以看到、对于以这种方式进行实际设计、存在一些反对意见。 我认为下面的布局可能会更好一点。 它还允许在一定程度上实现了直通布线、两个 A、B 信号在输出侧、公共 D 信号在开关的另一侧。
谢谢。
Rami.