This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX36S08EVM-PDK:参数和衰减问题。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX508, TMUX1308-Q1, SN74CBTLV3251, MUX36S08, SN74CBTLV3253, TMUX1309-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1210846/mux36s08evm-pdk-parameters-and-attenuation-issues

器件型号:MUX36S08EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:MUX36S08、MUX508、TMUX1308-Q1 SN74CBTLV3253、SN74CBTLV3251 TMUX1309-Q1

大家好!  

1. MUX36S08数据表第13页图18显示的带宽为500MHz、不确定此图的含义。

2.我有几个正弦波信号需要切换和测量。

  • 直流:1.2V  
  • 交流: 安培400mV  
  • 频率:100MHz  

我按照 TI 的建议使用 TINA MUX508模型进行建模。  

我发现输出结果(MUX_OUT)已衰减、为什么会衰减、如何计算、此参数将显示在数据表中的什么位置?  

 TINA 上的 VG1:直流电平:1V/正弦波、400mV、100MEG。

谢谢。

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    欢迎光临本站!

    Unknown 说:
    1. MUX36S08数据表第13页图18上的带宽显示为500MHz ,不确定此值的含义。[/报价]

    从图中可以看出、由于该频率下的衰减为-3dB、该器件的额定频率为500MHz。  

    2.我有几个正弦波信号需要切换和测量。

    • 直流:1.2V  
    • 交流: 安培400mV  
    • 频率:100MHz  

    我按照 TI 的建议使用 TINA MUX508模型进行建模。  

    我发现输出结果(MUX_OUT)已衰减、为什么会衰减、如何计算、此参数将显示在数据表中的什么位置?  

     TINA 上的 VG1:直流电平:1V/正弦波、400mV、100MEG。

    [/报价]

     因此、从这里可以看到、MUX_OUT 非常接近 OPA_OUT、其损耗为~70mV。 该损耗是模拟开关的 RC 滤波器效应导致的、如果我们可以降低导通电阻、这可以帮助解决衰减问题。 上面的频率图是基于50Ohm 负载模拟的。 虽然这可能只是示波器、但您的模型中似乎正在使用1MOhm 的负载。  

    当您发送小于2V 的信号且仅一个输入到一个输出时、您使用我们的其中一个36V 8:1器件是否有原因? 我假设一个输入一个输出仅用于仿真目的。 极低的导通电容是否是这里需要重点关注的问题? 我们有很多低成本、低电压的器件(如果需要、可通过汽车认证)、我可以推荐、例如 TMUX1308-Q1或 TMUX1309-Q1 (也提供非汽车认证版本)。 这些8:1器件提供导通电阻更低、成本更低的解决方案、可降低您看到的衰减。 另请注意 SN74CBTLV3251或 SN74CBTLV3253器件。  

     我希望在此详细了解用例、从而提供全面的解决方案。  

    我期待收到您的回复!

    Alex  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    1.我不确定您是否已经回答了这个问题、您能否解释一下这个 数字对信号意味着什么?  

       

     因此、从这里可以看到、MUX_OUT 非常接近 OPA_OUT、其损耗为~70mV。 该损耗是模拟开关的 RC 滤波器效应导致的、如果我们可以降低导通电阻、这可以帮助解决衰减问题。 上面的频率图是基于50Ohm 负载模拟的。 虽然这可能只是示波器、但您的模型中似乎正在使用1MOhm 的负载。  

    [/报价]

    正如您的回复、模拟开关的 RC 滤波器导致了损耗、我有没有方法可以估算损耗? R = Ron (typ)、C = Con (typ)?  

    是否有理由在发送<2V 信号且只有一个输入到一个输出时使用我们的36V 8:1部件之一?

    这款 EVM 板已在手边、而且符合此测试的要求。   

    谢谢你的 推荐!

    Br.

    弗兰克

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    1. 图中展示了该器件的-3dB 点:500MHz。  它是系统输出功率为输入功率一半时的频率。 例如、由于该器件的-3dB 点为500MHz、这意味着该器件将开始在高于500MHz 的频率下显著衰减。

    您回复时,模拟开关的 RC 滤波器导致损耗,有没有办法可以估算损耗? R = Ron (typ)、C = Con (typ)?  [/报价]

    因此、这里无法直接计算 Ron 和 Con 的损耗。 我相信您在模型中看到的衰减比实际看到的要多-可能是由于负载条件。 我们可能能够在未来几天内在实验室中执行快速测试、以模拟实际存在的信号衰减量。 另一种选择是抓取具有更高带宽的器件、以便在100MHz 时具有接近0的衰减-如果您参考导通响应与频率间的关系图、可以看到在100MHz 时存在一些衰减。  

    谢谢!

    Alex