This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6586:LMH6586 PCB 文件和钳位电压

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6586

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1208503/lmh6586-lmh6586-pcb-file-and-clamp-voltage

器件型号:LMH6586

我们在设计中使用 LMH6586。 您能否分享 PCB 板文件以供参考?  

在数据表中、建议使用300mV 钳位电压以实现最佳使用。 它的优点是什么?  

如果我对其钳位300mV、输出是否具有相同的失调电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manikandan:

    我们没有此器件的 PCB 板级配置文件。 您可以在从第18页开始的"应用信息"部分中找到一些设计建议。
    本应用手册也可用作参考: 高速布局指南(修订版 A)(TI.com)  

    钳位的优势之一是降低功耗。
    您能否解释一下您的问题 :如果我将其钳位300mV、输出是否具有相同的失调电压?  
    钳位仅削波电压。  数据表中标记为"交流耦合"的部分提供了一些说明。

    谢谢。
    Rami.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我的理解、

    同步基座尖端为 -0.3mV

    Vmax 为 0.7mV

    如果 I AC 耦合了我的输入、由于直流恢复、在-300mV 时看到的同步基极尖端被钳位到300mV、Vmax 钳位到1.3V。如果我选择增益=2、那么我的同步基极尖端将处于0.6mV、Vmax 将处于2.6V

    要从输出中消除直流偏置、可以添加220uF 来将截止频率设置在9.5Hz 左右。 所以、STANG 信号不会失真。 (50Hz 信号- 25fps)。仅源终止。

    如果它是源端接和负载端接的、则几乎不会出现失真。 我对吗?

    您建议采用什么方法来消除直流偏置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Manikandan、

    我不明白这为什么不起作用。 但我不熟悉 STANAG 信号标准。 我看到它们的频率非常低。 您是否担心违反特定规范?
    是的、如果您端接信号的两端、则会看到失真。 如果我了解您正确设想的情况、您可以有效地在这里创建分频器并将信号减半。  



    谢谢。
    Rami.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMH6586输出将具有直流偏移,我无法将其提供给我的接收器。 因此、我必须使用交流耦合来消除直流偏置。  如果我使用常规100nF、截止频率将非常高(高通滤波器)、并且脉冲信号看起来像差分输出。 因此、我必须选择大于100uF 的电容器。 我担心、这会导致稳定性问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Manikandan、

    100uF 可能有点大。 我认为这会导致过高的稳定时间、并实际上影响你的响应度。 在这里、我不太相信您能够将截止频率设置得这么低、同时还能保持50Hz 信号。  
    您如何使用 LMH6585? 您是否将其用作交叉点开关? 我主要询问是否有其他设备我们可能会尝试将您移动到

    谢谢。
    Rami.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用 LMH6586作为交叉点开关。 它从108个输入中选择22个信号。 对于此配置、我们使用4个 IC。

    看到电容器的阻抗图后、我选择了220uF。 并且按照仿真、RC 滤波器设置的截止频率较低、衰减量相比其他电容器更小。

    是否有任何 IBIS 模型可以试用该仿真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、没有适用于此设计的 IBIS 模型。 这是一款较旧的设备、因此我预计不会很快就会创建一个模型。 200uF 与数据表建议的值相差较大、因此我不愿意这么用。 如果您决定继续前进、我知道这并不理想、但我建议您首先在自己的电路板上对其进行测试。 它看起来不像我们有这个包的分接板,但我确实找到了一些在线,如果你查找"Treedix 6pcs TQFP"。  

    谢谢。
    Rami.