This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A24159:输出电压绝对值问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A24159, TS5A22362

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1205169/ts3a24159-vout-absolute-value-issue

器件型号:TS3A24159
主题中讨论的其他器件: TS5A22362

大家好、

我的客户希望使用 TS3A24159、但  当通道未激活时、其应用包括 nC/NO =-3V。 他们想知道这个负值是否会损坏器件。 我画一幅关于他们的应用的图片如下。 请帮助检查。 如果 TS3A24159不适合该应用、请帮助推荐另一个2:1SPDT 器件。

此外、VCC 和 GND 之间的电容有任何最小值吗?

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

    TS3A24159不适用于该应用。  TS3A24159具有内部 ESD 保护二极管、可防止出现负电压尖峰。   当 I/O 引脚上的电压低于-0.5V 时、这些保护二极管将正向偏置并开始灌入电流、这正是 ABS 值的来源。   音频信号可能不 足以开始打开 这些二极管并开始钳制电压。   

    请使用 TS5A22362替换此应用。 唯一的 问题是您将无法从3V 摆动到-3V、但下表 显示您可以根据您的 VCC 来接近。

    谢谢。此致、

    Kameron