请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3A24159 主题中讨论的其他器件: TS5A22362
大家好、
我的客户希望使用 TS3A24159、但 当通道未激活时、其应用包括 nC/NO =-3V。 他们想知道这个负值是否会损坏器件。 我画一幅关于他们的应用的图片如下。 请帮助检查。 如果 TS3A24159不适合该应用、请帮助推荐另一个2:1SPDT 器件。
此外、VCC 和 GND 之间的电容有任何最小值吗?
此致、
彼得