This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX646:4通道开关

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX646, TMUX1575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1202715/tmux646-4-lanes-switching

器件型号:TMUX646
主题中讨论的其他器件: TMUX1575

大家好

同类竞争器件型号:FSA642UMX、双通道客户当前需要开关、输入:MIPI 信号、4通道开关。 请问 TMUX646是否合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    TMUX646非常适合 MIPI 应用! 我们在这里要关注的主要因素将是电压电平和应用频率。 如果此处可实现多芯片解决方案、并且1.8GHz 的带宽就足够了(因为竞争对手器件仅具有1GHz 的带宽)、则 TMUX1575可以提供比 TMUX646稍便宜的解决方案。 否则、TMUX646是理想选择。  

    如果您尚未看到我们的 MIPI 常见问题解答 、请随时查看!

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alex

    感谢您的答复

    MIPI 10通道(16条数据线、4条时钟线)多路复用器、TMUX1575需要3个通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    明白了! 因此、听起来 TMUX646更适合在这里选择、以避免使用多芯片解决方案。  

    与往常一样、如果您需要任何其他东西、请告诉我。

    谢谢!

    Alex