请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX646 主题中讨论的其他器件: TMUX1575
大家好
同类竞争器件型号:FSA642UMX、双通道客户当前需要开关、输入:MIPI 信号、4通道开关。 请问 TMUX646是否合适?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Gareth:
TMUX646非常适合 MIPI 应用! 我们在这里要关注的主要因素将是电压电平和应用频率。 如果此处可实现多芯片解决方案、并且1.8GHz 的带宽就足够了(因为竞争对手器件仅具有1GHz 的带宽)、则 TMUX1575可以提供比 TMUX646稍便宜的解决方案。 否则、TMUX646是理想选择。
如果您尚未看到我们的 MIPI 常见问题解答 、请随时查看!
如果您有任何其他问题、敬请告知。
谢谢!
Alex