This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308-Q1:压降

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1208-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1202666/tmux1308-q1-voltage-drop

器件型号:TMUX1308-Q1
主题:TMUX1208-Q1中讨论的其他器件

尊敬的专家:

客户发现从 Sx 引脚到 D 引脚的信号流。 3.3V 信号电压下降了约0.1V。这是否正常?

该0.1V 电压降是固定值吗? 例如、1V、0.5V 信号的压降有多大?

客户希望对不同通道信号进行测量。 这对他们很重要。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此开关采用3.3V 电源时的导通电阻约为120 Ω。 压降取决于流经开关的电流;降低电流、或使用另一个开关、如 TMUX1208-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    Clemens 在此处即黑-通过开关的压降将根据流经开关的电流而变化。 如果开关器件不是可行的解决方案、那么您可以通过将限流电阻器与使用的输入串联来限制电流。  

    谢谢!

    Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、 Clemens、

    非常感谢您的反馈