请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX1308-Q1 主题:TMUX1208-Q1中讨论的其他器件
尊敬的专家:
客户发现从 Sx 引脚到 D 引脚的信号流。 3.3V 信号电压下降了约0.1V。这是否正常?
该0.1V 电压降是固定值吗? 例如、1V、0.5V 信号的压降有多大?
客户希望对不同通道信号进行测量。 这对他们很重要。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
客户发现从 Sx 引脚到 D 引脚的信号流。 3.3V 信号电压下降了约0.1V。这是否正常?
该0.1V 电压降是固定值吗? 例如、1V、0.5V 信号的压降有多大?
客户希望对不同通道信号进行测量。 这对他们很重要。
谢谢