This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1309:是否建议使用此多路复用器连接 RTD&#39?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1309, SN74CB3Q3253, TMUX1109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1200213/tmux1309-is-it-advisable-to-use-this-multiplexor-to-connect-rtd-s

器件型号:TMUX1309
主题中讨论的其他器件: SN74CB3Q3253TMUX1109

您好!

我将设计一个4通道 RTD 传感器、并想对4个 RTD 的输入进行多路复用。  它们均为3线 PT100。   

我可以使用 TMUX1309来执行该操作吗?  我是否需要在软件中添加 Ron 来进行补偿?

谢谢!

Mike R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3根导线中的哪一根被切换? 3线制连接可以补偿引线电阻、但假设引线具有相同的电阻。 Ron 是引线电阻的一部分。

    您可以使用 Ron 较低的开关、例如 TMUX1109或 SN74CB3Q3253、但 Ron 仍然很明显。 如果您无法使用4线制连接、则可能需要校准您的测量值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的参与、欢迎来到论坛! 因此、在这种情况下、TMUX1309不是理想的器件、因为它的导通电阻和泄漏相对较高。 电阻分量会导致不必要的衰减、而高漏电流会导致失调电压大于您要测量的电压。 正如 Clemens 建议的、我将选用 TMUX1109。 您的 电阻曲线将平缓低、这是一个精度器件、意味着漏电非常低、这是一个额外的优势。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢!

    Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢克莱门斯!  我将深入了解这一点。