This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:最低直流电平?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3345, TMUX1112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1234930/sn74lvc1g3157-lowest-dc-level

器件型号:SN74LVC1G3157
主题中讨论的其他器件:SN74CBT3345TMUX1112

我想在电路输入和输出电压之间切换1uV (电流非常低、毫微安培)。 这是不是一个好的开关选择? 会有任何损失吗? 如果不是一个好选择、那么低成本建议是什么? 理想情况下、在一个封装中包含8个开关。 太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件 µA 的最大漏电流为1 μ A (最高温度时)。

    您需要具有8个通道的1:1或1:2开关、还是需要一个1:8开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 CL。 我需要1:1开关。 理想情况下、在一个封装中包含8个开关。 我选择了 G3157、因为它非常便宜并且有库存。 您还会推荐什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、John、我推荐 SN74CBT3345。 它在  µA 有8个开关、最大漏电流为1 μ A。

    如果还有其他问题、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要更低的漏电流、请考虑 TMUX1112。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我认为 TMUX 会在我们的应用中更好地工作。 库存中也有!