Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3345, TMUX1112
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC1G3157 主题中讨论的其他器件:SN74CBT3345、 TMUX1112
我想在电路输入和输出电压之间切换1uV (电流非常低、毫微安培)。 这是不是一个好的开关选择? 会有任何损失吗? 如果不是一个好选择、那么低成本建议是什么? 理想情况下、在一个封装中包含8个开关。 太棒了