请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CBTLV3251 大家好、我创建了一个"矩阵"电路来模拟键盘、KB_Six 和 KB_SOx 信号从笔记本主板 控制器传入、而另一个 CPU I 用于控制 SN74CBTLV3251信号、以选择哪一个 KB_SOx 信号关闭并模拟键盘保持。
我禁用 SN74CBTLV3251的 OE 时、是否所有端口都进入高阻抗状态?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我创建了一个"矩阵"电路来模拟键盘、KB_Six 和 KB_SOx 信号从笔记本主板 控制器传入、而另一个 CPU I 用于控制 SN74CBTLV3251信号、以选择哪一个 KB_SOx 信号关闭并模拟键盘保持。
我禁用 SN74CBTLV3251的 OE 时、是否所有端口都进入高阻抗状态?
谢谢你。