This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3251:键盘矩阵

Guru**** 2579395 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1246631/sn74cbtlv3251-keyboard-matrix

器件型号:SN74CBTLV3251

大家好、我创建了一个"矩阵"电路来模拟键盘、KB_Six 和 KB_SOx 信号从笔记本主板 控制器传入、而另一个 CPU I 用于控制 SN74CBTLV3251信号、以选择哪一个 KB_SOx 信号关闭并模拟键盘保持。
我禁用 SN74CBTLV3251的 OE 时、是否所有端口都进入高阻抗状态?

谢谢你。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、/OE=高电平会断开所有8个 B 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、引脚 A 也是?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 (它应该连接到什么?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如附加的原理图所示、A 是4个 SN74CBTLV3251共同形成的矩阵。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 PB、

    正如 Clemens 所说、A 到 Bx 之间的路径为高阻抗。 在这里、如果所有器件都将/OE 拉高、则 A 引脚将悬空。

    谢谢。
    Rami