This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23157-Q1:IN 引脚下拉电阻器

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23157-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1246928/ts5a23157-q1-in-pin-pull-down-resistor

器件型号:TS5A23157-Q1

您好、TI 专家、

我注意到 TS5A23157-Q1的数据表建议我们在 IN 引脚上使用10k Ω- 100k Ω、以确保启动期间的状态。

请问是否真的有需要呢?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅当控制信号在微控制器上电期间为高阻态时、才需要这些电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ladisch:

    不好感谢你的评分