请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS5A23157-Q1 您好、TI 专家、
我注意到 TS5A23157-Q1的数据表建议我们在 IN 引脚上使用10k Ω- 100k Ω、以确保启动期间的状态。
请问是否真的有需要呢?
谢谢你。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 专家、
我注意到 TS5A23157-Q1的数据表建议我们在 IN 引脚上使用10k Ω- 100k Ω、以确保启动期间的状态。
请问是否真的有需要呢?
谢谢你。