我们的项目设计使用 LM25143-Q1作为主电源、为次级 PMIC 提供两个5V 输出。FB1和 FB2连接到 AGND 并在 DCM 模式下运行。 软启动时间设置为3ms。 SW1的功率电感为1uH、饱和电流为14.4A、而 SW2的功率电感为0.47uH、饱和电流为55A。将 VCCX 连接到 VOUT2时、SW1的输出为0.6V、SW2为3.1V、 这与两个5V 输出的预期设计不匹配。将 VCCX 连接到外部5V 电压时、SW1和 SW2可以稳定地输出5V。 但是、根据数据表中推荐的连接方法、为什么在 VCCX 连接到 VOUT2时它无法输出两个5V 输出?