This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 连接到 VOUT2的 LM25143-Q1双路输出 VCCX 输出不正确。

Guru**** 2517470 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25143-Q1, LM25143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1246329/lm25143-q1-dual-output-vccx-connected-to-vout2-is-not-correct-output

主题中讨论的其他器件:LM25143-Q1LM25143

我们的项目设计使用 LM25143-Q1作为主电源、为次级 PMIC 提供两个5V 输出。FB1和 FB2连接到 AGND 并在 DCM 模式下运行。 软启动时间设置为3ms。 SW1的功率电感为1uH、饱和电流为14.4A、而 SW2的功率电感为0.47uH、饱和电流为55A。将 VCCX 连接到 VOUT2时、SW1的输出为0.6V、SW2为3.1V、 这与两个5V 输出的预期设计不匹配。将 VCCX 连接到外部5V 电压时、SW1和 SW2可以稳定地输出5V。 但是、根据数据表中推荐的连接方法、为什么在 VCCX 连接到 VOUT2时它无法输出两个5V 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei 您好!

    您能否同时捕获 VOUT2、VCC、SS2和 RES 波形以进行更多调查?  

    -EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei 您好!  

    SS 可以通过1)断续模式保护2) EN 下拉3) VCC 低于 VCC_UVLO。  

    如果案例1、我们应该能够看到 RES 电压上升到1.2V、但我们不能。  

     

    请检查 EN 引脚电压。 如果 V (EN-AGND)从未下降到2V 以下、那么我认为 VCC 电压现在会下降到低于 VCC UVLO 阈值。  

    -EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 在哪些条件下会进入 UVLO 状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们禁用 断续模式保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 LM25143在正常运行情况下的波形图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei 您好!

    VCC_UVLO 阈值为3.4V。 也请检查 EN 引脚电压。  

    -EL