This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1108:引脚损坏

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020, TMUX1108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1250838/tmux1108-pin-damage

器件型号:TMUX1108
主题中讨论的其他器件:LMG1020

您好、TI  

  我设计了一个电路: 使用1个 LMG1020 + 1个 TMUX1108 + 8个 MOSFET, 测试发现 TMUX 开关引脚经常烧坏;

  LMG1020的输出为脉冲电流、峰值电流高达2A。 2A 持续时间约为8ns、脉冲周期为13.89us。 我是否可以询问是否因此导致 TMUX1108引脚烧坏? 您能帮助指导我做什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX1108的绝对最大额定值为30mA。 添加限流电阻器或使用多个栅极驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、下雨了、

    您是否说要通过 TMUX1108以脉冲方式传输2A 电流? 如果是、则这超出了绝对最大值。 此开关的最大额定电流为30mA。 您需要限制流经开关的电流、以避免将其烧毁。  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex

       感谢您的支持、 我看到了30mA 电流、但多用途电流的时间太短、因此我认为没问题、您能告诉我如何限制 通过开关的电流吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、下雨了、

    我在这里要选择的解决方案是仅使用限流电阻器。 或者、正如 Clemens 提到的、多个栅极驱动器也可以实现这个目的。  

    谢谢!

    亚历克斯