请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX1108 主题中讨论的其他器件:LMG1020、
您好、TI
我设计了一个电路: 使用1个 LMG1020 + 1个 TMUX1108 + 8个 MOSFET, 测试发现 TMUX 开关引脚经常烧坏;
LMG1020的输出为脉冲电流、峰值电流高达2A。 2A 持续时间约为8ns、脉冲周期为13.89us。 我是否可以询问是否因此导致 TMUX1108引脚烧坏? 您能帮助指导我做什么吗?