This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1511:SDI 多路复用器2:1

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1342544/tmux1511-sdi-mux-2-1

器件型号:TMUX1511

大家好、

我当时正在寻找一个用于 HD-SDI/SD-SDI (不是3G)视频信号的小型2:1多路复用器、我在 E2E 上遇到了一些旧线程 、例如:HD-SDI 和 CVBS 信号开关和 SDI 信号多路复用

如果我没有错、TMUX1511看起来可以用于此目的。(Kate Dickson 已经建议这部分在 上面的链接,也 纳赛尔 Mohammadi 有一些建议的一些 其他线程)

我已经根据 TMUX1511制作了初步原理图。 我需要知道它是否起作用。
我主要关心的是阻抗不匹配和反射。

此致、Morteza

我的设计如下:

  • SEL1和 SEL2连接到微控制器。
  • 3.3V 电源轨来自干净的 LDO 输出。
  • SDI-IN1、SDIIN2和 SDI-OUT 均为标准75 Ω HD-SDI (SMPTE 292M)、即1920x1080p30

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Morteza、您好!

    根据 Katie 提供的 e2e、您的原理图看起来很不错! 由于多路复用器的低 Con 和 ron、由于系统中的反射、在您的系统中应尽量减少信号反射。   

    我认为您唯一应该做的就是为 s4、S3、S3、D3添加75或50欧姆的终端电阻器、以确保安全、并尽量减少设计中的任何其他反射。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kameron

    我更新了原理图并添加了一个单个电阻器、通过一个75欧姆电阻器将所有未使用引脚连接到 GND。  

    如果我没有弄错、只需使用单个电阻器即可、而不是将每个引脚连接到75欧姆电阻器。

    现在出现了一个新问题! 在实际应用中、很多实例都没有连接 Input1或 Input2。 这些输入不能具有端接电阻器、因为这会改变其阻抗。 在这些情况下、端接电阻器是否会成为问题?

    我还发送了制造原理图。 我需要做一些真正的测试。 (我将报告结果。)

    此致、Morteza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Morteza、您好!

    1.对于大多数应用 、我实际上建议为每个未使用的引脚分配一个上拉电阻器、尽量减少信号耦合的机会。 但是您的设置没有问题、您可以将单个端接电阻器  

    2.对于 s1和 s2输入,由于在其中一条开关信号路径断开/断开时没有下拉/端接功能,如果驱动器在与负载断开连接时发出信号,则会有较大的反射返回到驱动器中。 根据您的系统、您可能关心也可能不关心这一点。

    请告诉我您的想法、并 在您获得结果时更新我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron。

    我收到了 PCB、并根据您的建议在每个未使用的引脚上添加了一个下拉电阻器。

    我 使用两个不同的 HD-SDI 视频源测试了开关:

    1. 视频 IN1和 IN2 连接到 两个 SDI 信号发生器(使用自定义代码生成全 HD1080p30色条的 microtronix DX-2200)
    2. 视频 IN1连接到上面的 SDI 信号发生器、视频 IN2连接到 SDI 摄像机(Sony FCB-EV7500 + LVDS 到 SDI 适配器板)

    在方案1中:  当切换 SEL1和 SEL2时、IN1和 IN2均正确显示。

    在方案2中:  IN1显示正确、但 IN2根本不显示。 断开 IN1连接器后、IN2立即正确显示、不会出现任何问题。

    我将示波器连接到 IN2 (不会将源连接到 IN1或 IN2)、然后将 IN1连接到视频源。 我看到50~100mV 刻度上的一些串扰。 (我的示波器极慢、无法看到实际的 SDI 信号。 我在连接 IN1时仅在 IN2上看到一些噪声)

    我怀疑 PCB 布局可能是导致这种现象的根本原因。  

    您对此有何看法? 我怎么能找到原因,我这次应该考虑什么?

    也要端接 SEL3和 SEL4 (未使用、但在 IC 内部下拉)吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Morteza、您好!

    场景1 -听起来一切正常、应该正常

    场景2 -这听起来是正确的、因为您无法读取来自同一漏极引脚的两个信号。 需要始终断开其中一个源、以便将来自其中一个源的适当信号发送到漏极引脚。

    观察串扰时的最大因素是具有良好的布局- IC 布局不正确可能会增加串扰。

    以下是有用的 资源 、可帮助您深入了解 PCB 设计。 (它讨论了减少串扰的布局注意事项!)

    正确的事实是、SELx 引脚不需要使用下拉电阻器、因为它们确实有内部下拉电阻器。

    请告诉我这是否有帮助、因为我非常乐意提供进一步的帮助!

    此致、

    卡梅隆

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron:
    感谢您的反馈。

    我觉得我没有很好地表达自己。

    1. 当两个输入都来自非常干净且强大的视频信号发生器时、MUX 可以正常工作。
    2. 当其中一个来源的视频信号质量较差时、MUX 无法正常工作。
      在本例中、我们 有一个摄像头和一个视频信号发生器。  我们可以在输入之间切换、但输出上仅显示来自视频信号发生器的输入。
      当我们 断开视频信号发生器的输入并切换到摄像机时、它运行良好。

    PCB 布局或阻抗不匹配似乎都会降低信号质量、以至于输出不再是有效的 SDI 信号。

    如何测试电路才能找到问题?

    此致

    莫尔特萨



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Morteza、您好!

    我不是高速 PCB 设计人员、但这里有几条建议

    首先,您可以移除多路复用器并 在电路板上放置一个分立的 RC 低通滤波器来表示多路复用器信号路径。  

    接下来、您可以通过移除多路复用器并放置一根简单的导线来测试电路板、以  在电路板上传递视频信号。

    如果任一设置失败、则问题很可能与您的布局有关。

    请告诉我您的看法、因为我很乐意为您提供帮助

    此致、

    卡梅隆