大家好、
我当时正在寻找一个用于 HD-SDI/SD-SDI (不是3G)视频信号的小型2:1多路复用器、我在 E2E 上遇到了一些旧线程 、例如:HD-SDI 和 CVBS 信号开关和 SDI 信号多路复用
如果我没有错、TMUX1511看起来可以用于此目的。(Kate Dickson 已经建议这部分在 上面的链接,也 纳赛尔 Mohammadi 有一些建议的一些 其他线程)
我已经根据 TMUX1511制作了初步原理图。 我需要知道它是否起作用。
我主要关心的是阻抗不匹配和反射。
此致、Morteza
我的设计如下:
- SEL1和 SEL2连接到微控制器。
- 3.3V 电源轨来自干净的 LDO 输出。
- SDI-IN1、SDIIN2和 SDI-OUT 均为标准75 Ω HD-SDI (SMPTE 292M)、即1920x1080p30