This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1108:输入引脚问题

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1352260/tmux1108-problems-with-input-pins

器件型号:TMUX1108

各位、  

我知道我在这里缺少一些基本的东西、但我需要一些帮助。  我们在许多不同的产品中使用了 TMUX1108、没有问题。  我们正在进行新的设计、但看到了一些我们无法解释的事情。   

我们将8个开关多路复用到处理器上的单个引脚中。  通过10k 电阻器将每个输入上拉至5V。  这些开关会将这些输入拉至接地。  这是我们看到的。   

在电路板上可将 EN 使能引脚上拉至5伏。  

无论地址引脚(A0、A1和 A2)的状态如何、打开开关8都会将 D 信号拉至接地。  我们已检查原图和原理图、可以看到没有问题。   

例如、我们将处理器引脚连接到 A0、A1和 A2都下拉为低电平。  理论上、TMUX1108应将 D 引脚连接到 S1。  没有、即使应该启用 S1、我们得到的是 S8。  地址引脚的任何其他组合也是如此。  我们可以确认、我们已将正确的电压从处理器传输到 TMUX1108的 A0、A1和 A2引脚。   

板上的布局非常简单。  下图显示了采用 TMUX1108的电路板上该部分、布线和上拉电阻器。   

我们在使用完全相同的硬件和代码的不同电路板上获得相同的结果。  我们已将这些板上的 TMUX1108替换为磁带之外的新器件、并且看到了相同的行为。   

我们只能猜测我们在测试中所采取的措施会损坏芯片。  我们确实看到、在将连接到 S8的开关接地后、一个出现此行为的电路板上的其他引脚进入 TMUX1108会被下拉约600mV。   

我知道我们缺少一些基本的东西。  非常感谢您对如何解决此问题的任何反馈或想法。   

谢谢。  

杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芯片当然有可能会损坏。 确保模拟 I/O 引脚电压绝不会超过 VDD

    开关线路是否具有 ESD 保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens、  

    您可能是对的。  这些引脚上没有 ESD 保护。  该板安装在良好屏蔽的测试架中、因此我们认为第一轮测试不需要 ESD 抑制。  我们还需要检查这些引脚上产生的噪声。  开关上可能会有一些反弹、可能会高于 Vdd。   

    杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的是、它始终采用相同的故障机制、在我们更换 TMUX1108芯片时、它似乎在上电后立即发生。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此不太可能发生 ESD。

    芯片上电前是否有任何 I/O 信号?

    您能否检查电路板(不含芯片)是否存在短路?