各位、
我知道我在这里缺少一些基本的东西、但我需要一些帮助。 我们在许多不同的产品中使用了 TMUX1108、没有问题。 我们正在进行新的设计、但看到了一些我们无法解释的事情。
我们将8个开关多路复用到处理器上的单个引脚中。 通过10k 电阻器将每个输入上拉至5V。 这些开关会将这些输入拉至接地。 这是我们看到的。
在电路板上可将 EN 使能引脚上拉至5伏。
无论地址引脚(A0、A1和 A2)的状态如何、打开开关8都会将 D 信号拉至接地。 我们已检查原图和原理图、可以看到没有问题。
例如、我们将处理器引脚连接到 A0、A1和 A2都下拉为低电平。 理论上、TMUX1108应将 D 引脚连接到 S1。 没有、即使应该启用 S1、我们得到的是 S8。 地址引脚的任何其他组合也是如此。 我们可以确认、我们已将正确的电压从处理器传输到 TMUX1108的 A0、A1和 A2引脚。
板上的布局非常简单。 下图显示了采用 TMUX1108的电路板上该部分、布线和上拉电阻器。

我们在使用完全相同的硬件和代码的不同电路板上获得相同的结果。 我们已将这些板上的 TMUX1108替换为磁带之外的新器件、并且看到了相同的行为。
我们只能猜测我们在测试中所采取的措施会损坏芯片。 我们确实看到、在将连接到 S8的开关接地后、一个出现此行为的电路板上的其他引脚进入 TMUX1108会被下拉约600mV。
我知道我们缺少一些基本的东西。 非常感谢您对如何解决此问题的任何反馈或想法。
谢谢。
杰伊