This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23159:ESD 保护。

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1350722/ts5a23159-esd-protection

器件型号:TS5A23159

大家好!

我 有一个设计 、使用 TS5A23159DGST 作为附件文件。   当将 I/O 引脚与外部外围器件连接时、我还使用 ESD5581N2T5G 来保护这些引脚。

我已经测试了这个 PCBA FCT、它们工作正常、但是当我们应用 焊接过程后、我们再次测试这个 PCBA FCT 时、我们会   在我的 PCBA 上遇到一些与 TS5A23159DGST 相关的问题(在我的生产中比例  为8%)、这意味着 TS5A23159DGST 无法切换。 我更换了 新的 TS5A23159DGST->此 PCBA 通过了

我知道:

    - TS5A23159DGST 可以工作 在1.65V ~ 5.5V 在我的应用我使用3.3V。

    - ESD5581N2T5G 有电压反向:5V,电压钳12V。

我的担忧:

    -无论当我们采用焊接工艺时,它都会产生 ESD ,这种 ESD 都会损坏 TS5A23159DGST。 但我使用 ESD 二极管来保护这一点、那么为什么会发生这种情况呢?

   - TS5A23159DGST 适用于 VCC 3.3V、我们使用 ESD 二极管、电压反向:5V、电压钳位12V。   当此 IC 在 VCC:3.3V 或不在3.3V 下运行时、此二极管可以保护 TS5A23159DGST?

   -如果我们将  ESD5581N2T5G 改为 电压反向:3.3V 的 ESD 二极管,我们是否能够改善这一问题。

   -你有什么建议,以改善我的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。 我更新了原理图。 和焊接过程图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anh、您好!

    从您的问题乍一看、我认为情况是在您的焊接过程中(发生 ESD 事件的地方)、您意外地将多路复用器暴露在其输入引脚上的信号高于其电源(输入信号> VCC)。

    例如、二极管 反向电压(5V)和钳位电压(12V)是多路复用器可能损坏的潜在方式、因为这些电压高于系统 VCC 的3.3V。 多路复用器数据表中建议不要将任何超出 VCC 至 GRND 范围的信号放置在器件输入引脚上。(如果违反此规则、则会损坏多路复用器)

    对于您的应用、您需要确保没有在多路复用器的 IO 引脚上放置高于3.3V 的信号。

    我将把这个线程发送给我们的 ESD 团队、看看 TI 是否有适合您应该使用的二极管的解决方案!

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron。

    感谢您的快速响应。

    我希望能尽快解决这一问题,这将有助于我们恢复生产。

    短期内、我无法更改设计中的二极管、但可以在我们的下一批生产中更改。 在这种情况下、如果我添加更多的外部 ESD 二极管(TI 会建议我使用  哪种)、我认为结果与我们更换新的 ESD 二极管的结果相同、您对此有何看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anh、您好!

    TS5A23159只能承受-0.5V 和+6.5V 的电压、因此需要使用接近这些值的钳位电压以避免损坏多路复用器。  

    使用较低的工作电压(Vrwm)替代 ESD5581绝对是一个更好的解决方案、因为钳位电压会更低。 由于它在负区域中以较低的电压击穿、因此单向器件还将为负 ESD 事件提供较低的钳位电压。  

    (与 具有较高 Vrwm 的器件相比、具有较低 Vrwm 的器件通常具有较低的钳位电压)

     我强烈推荐 ESD351DPYR。 它位于同一封装中、因此它可用于评估板上的现有封装。 钳位电压要低得多、可以为 TS5A23159提供更好的针对正负 ESD 冲击的保护。  

    此致、

    塞巴斯 

    蒂安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastain。

    感谢您的快速回复。

    我会尝试你的建议。 我希望这能改善我的情况。

    谢谢。