大家好!
我 有一个设计 、使用 TS5A23159DGST 作为附件文件。 当将 I/O 引脚与外部外围器件连接时、我还使用 ESD5581N2T5G 来保护这些引脚。
我已经测试了这个 PCBA FCT、它们工作正常、但是当我们应用 焊接过程后、我们再次测试这个 PCBA FCT 时、我们会 在我的 PCBA 上遇到一些与 TS5A23159DGST 相关的问题(在我的生产中比例 为8%)、这意味着 TS5A23159DGST 无法切换。 我更换了 新的 TS5A23159DGST->此 PCBA 通过了
我知道:
- TS5A23159DGST 可以工作 在1.65V ~ 5.5V 在我的应用我使用3.3V。
- ESD5581N2T5G 有电压反向:5V,电压钳12V。
我的担忧:
-无论当我们采用焊接工艺时,它都会产生 ESD ,这种 ESD 都会损坏 TS5A23159DGST。 但我使用 ESD 二极管来保护这一点、那么为什么会发生这种情况呢?
- TS5A23159DGST 适用于 VCC 3.3V、我们使用 ESD 二极管、电压反向:5V、电压钳位12V。 当此 IC 在 VCC:3.3V 或不在3.3V 下运行时、此二极管可以保护 TS5A23159DGST?
-如果我们将 ESD5581N2T5G 改为 电压反向:3.3V 的 ESD 二极管,我们是否能够改善这一问题。
-你有什么建议,以改善我的情况?